Martin fabrica Rodillos de servicio pesado y componentes que exceden los estándares CEMA. Su construcción de servicio pesado y el sello de triple laberinto hacen que los Rodillos operen sin problemas en las más duras aplicaciones durante toda su vida útil. Con los Rodillos disponibles cuando y donde se necesitan, Martin puede dar una solución integral a sus necesidades en transportadores de bandas.

Rodillos Triples de Carga
Los Rodillos triples de carga están diseñados para soportar la banda y el material que está siendo transportado. Los Rodillos de carga consisten en 3 rodillos con los rodillos de ala a 20, 35 o 45 grados de inclinación. Los Rodillos Martin están diseñados para satisfacer o exceder los estándares de carga de CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association).


Rodillos Triples de Carga Desiguales
Los Rodillos de carga desiguales (separación) se usan debido a su diseño de bajo perfil. Normalmente consisten de un Rodillo largo en el centro y dos de ala cortos inclinados. Este diseño extiende el material y permite que la selección y separación sea fácil. Los Rodillos de carga desiguales están disponibles en acero o como Rodillos de impacto.

Rodillos de Autoalineamiento
Los Rodillos de Autoalineamiento se usan para evitar que la banda se desalinee debido a condiciones ambientales. Los Rodillos de Autoalineamiento pivotean y guían la banda para que regrese al centro de los Rodillos de Carga. Los Rodillos de Autoalineamiento pueden ser de carga, inclinados o planos.


Rodillos de Impacto
Los Rodillos de Impacto están ubicados en los puntos de carga y de transferencia. Estos Rodillos están equipados con discos de hule que amortiguan el impacto y reducen el daño a la banda. Los marcos de los Rodillos de Impacto están reforzados para reducir el doblamiento del marco y resistir la carga de materiales pesados.

Rodillos de Retorno
Los Rodillos de Retorno de acero se usan para soportar la banda en el lado de retorno cuando el material que está siendo transportado no es pegajoso, corrosivo o excesivamente abrasivo. Estos Rodillos están disponibles con varios recubrimientos, adecuados a la aplicación específica.


Rodillos de Eje Vivo
Los Rodillos de Eje Vivo se suministran con rodamientos de piso. Se usan en aplicaciones de alimentadores o con tensiones de banda muy altas no adecuadas para los Rodillos convencionales con rodamientos internos. Los Rodillos de Eje Vivo están disponibles en configuraciones de impacto con discos de hule espaciados o en acero.

Rodillos de Retorno de Discos de Hule


Rodillos de Canal Insertado de Carga
Los Rodillos de Retorno de Discos de Hule soportan la banda en el lado de retorno cuando se están transportado materiales pegajosos o abrasivos. Los discos de hule se flexionan y alivian la banda del material incrustado en la banda. Los Rodillos tienen extremos de hule masivo para apoyar si la banda se sale de trayectoria en el centro.

Rodillos de Carga Planos
Los Rodillos de Carga Planos se usan con bandas planas en donde no se necesita artesar la banda para contener el material. Se usan para seleccionar, separar, alimentar o arar el material en la banda. Los Rodillos de Carga Planos están disponibles tanto con discos de hule como rodillo de acero.

Los Rodillos de Canal Insertado se montan dentro del canal de la estructura o verticalmente en la superficie de montaje y atornillado horizontalmente. Por su diseño de bajo perfil se usa frecuentemente en equipo portátil en donde la reducción de la altura es crítica. Estos Rodillos están disponibles en diseños en acero y de impacto.

Rodillos de Repuesto
Los Rodillos de Repuesto están disponibles para los tipos C,D y E.